This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 生成三个同步时钟信号48kHz/3.072MHz/12.288MHz

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CDCEL913, CDCE6214, CDCI6214, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/952697/generation-of-three-synced-clock-signals-48khz-3-072mhz-12-288mhz

主题中讨论的其他器件:CDCE913CDCEL913CDCE6214CDCI6214LMK03318

你好。

我正在寻找一种解决方案、可用于为数字麦克风应用生成三个同步时钟信号。

我需要48kHz、 3.072MHz 和12.288MHz 三个频率。

该器件可用于此用途的器件是什么?

CDCE913是否是此应用的理想选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    您能告诉我们您对抖动/相位噪声的要求是什么以及有什么电源目标吗?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    电源电压为3V。 抖动要求尚未考虑在内。 我们将尝试找到所有可能的解决方案、然后对其进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    请查看 CDCE6214、CDCI6214和 CDCEL913。

    我通常还会推荐 LMK03318以获得更好的抖动性能、但它无法生成低于1MHz 的频率。

    谢谢、

    Vibhu