This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:具有 NE555的开/关功能

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/949710/ne555-on-off-function-with-ne555

器件型号:NE555

以下用于实现开/关功能的原理图具有一种奇怪的行为、因为当触摸外壳时、开/关功能会不时地在不触摸按钮的情况下运行。按钮位于金属盒上

W

由于引脚 THR/TRIG 上显然没有毛刺脉冲、需要检查/调整什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法看到您的原理图。 您能否使用"插入/编辑媒体"按钮上传。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的输出是原理图。 抱歉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试添加一个与47uF 电容器并联的较小(.1uF)电源旁路电容器、以帮助消除高频噪声。 按钮是常开还是常闭? 如果正常闭合、电容器 C1可能会在触摸金属外壳时放电、这会在 Thr/Trig 引脚上施加低电压并触发计时器。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管采用了47uF 的//旁路电容器、但问题仍然存在。 按钮通常处于打开状态。

    感谢您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另请尝试在 TRIG/THR 引脚和接地之间添加一个0.1uF 电容。  

    为了便于说明、计时器电路是否与按钮固定在同一个金属外壳中?

    金属外壳是否相对于计时器电源浮动?

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电容器 beetwen Trig/Thr 不会改善行为。 定时器与按钮固定在同一个金属外壳中、金属外壳相对于定时器浮动。

    我们怀疑开关中的寄生电容器及其内部接触可能是问题所在。

    有什么建议吗?

    但斯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在 Trig/Thr 和接地之间添加了电容器、如下所示? 不在 Trig 和 Thr 之间。

    添加 的0.1uF 电容器应比开关的寄生电容大得多。

    您可以尝试将外壳接地到电路中的 GND。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一次尝试。 让我们看看外壳接地的结果

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望这对您有所帮助。 我期待着结果的产生。

    最棒的

    Katlynne Jones