This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:请确认 LMK03318是否支持#39;25MHz (LVPECL、Jitter<150fs#39;)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/952503/lmk03318-please-confirm-whether-lmk03318-supports-25mhz-lvpecl-jitter-150fs

器件型号:LMK03318

我们板的主芯片组需要25MHz 时钟、且抖动(在10kHz–5MHz 范围内集成)< 150fs

我们使用芯片实验室的 OSC (部件号:540ABC25M0000BBG)作为时钟。(输出格式:LVDS)

OSC 太贵。 我们正在寻找替代 OSC 的产品、并发现 LMK03318处于抖动展平状态。 解决方案。

问题)
您能否确认 LMK03318是否支持“25MHz 抖动(在10kHz–5MHz 范围内集成)< 150fs”?

P.S. 这是我们的时钟要求。
-抖动(在10kHz–5MHz 范围内集成)< 150fs
-占空比= 45/55%
-时钟差分峰间摆幅= 0.8至1.8Vpp 基于上升/下降时间(20-80%)的时钟转换< 0.6ns/Vppd
-时钟频率= 25MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chenkai、您好!

    输出抖动在某种程度上取决于您的输入抖动。 如果您使用干净的输入源、则在12kHz - 5MHz 范围内可能低于150fs、请参阅 表1。 数据表不同积分带宽下的 LVPECL 输出抖动。

    LMK03318支持多种输出格式、有关器件可生成的不同格式及其规格、请参阅8.12至8.18。 我相信多种格式能满足您的要求。

    谢谢、

    Vibhu