This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832#39;s 产品 ID MSB &放大器;LSB

Guru**** 2541440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/951349/lmk04832-lmk04832-s-product-id-msb-lsb

器件型号:LMK04832

您好!

当我的客户读取 LMK04832的 ID_PROD 时、ID_PROD MSB 和 LSB 值相互读回。

  客户读数:0x04 = 0x63/0x05 = 0xD1

哪个 LMK04832数据表和客户读数正确?

谢谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    这是令人困惑的。 您能否让客户单独阅读并报告他/她的阅读内容?

    您能否确认当您只读0x4时、您得到的值是0x63?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vibhu、

    客户表示对 ID_PROD 寄存器的单独读取结果相同。

    读取0x04、返回值0x63、读取0x05、返回值0xD1。

    除了这两个寄存器外、所有其他寄存器都正常。

    您能否检查它是否是数据表中的错误?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    它听起来像是错误。 我可以在下一个(星期四计划)的实验中检查此问题。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我可以确认这些是正确的回读:

    R4 = 0x63

    R5 = 0xD1

    我将在下一个数据表修订版中记录对其进行编辑。

    谢谢、

    Vibhu