This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01010:在低温条件下、LVDS 输出在设置为低频时无法正常工作

Guru**** 2509475 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK01010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/951975/lmk01010-at-low-temperature-lvds-output-fails-to-function-when-set-to-low-frequency

器件型号:LMK01010

尊敬的 TI 支持:

我们目前正在使用 LMK01010作为我们的音频产品之一来驱动音频编解码器时钟(由于其非常出色的抖动性能)。

但是、我们在将芯片冷却到低温时遇到了一个非常奇怪的问题。 如果环境温度接近或低于0摄氏度、当配置为低输出频率设置(192kHz)时、芯片的 LVDS 输出将不工作、但是在较高的频率设置(例如~12MHz)下工作正常、输入频率为~24MHz。 LVDS 输出通过1uF 电容器进行交流耦合、端接100 Ω。 我们尝试从输出端断开 LVDS 接收器的整个总线、仅测试输出本身(端接100欧姆、通过1uF 电容器耦合交流)、没有任何变化、当芯片冷却时、它根本不起作用 (在输出端只有短暂的低电压192kHz 定时尖峰)。 然而、当 VBOOST 位设置为1时、即使在低温下、输出也开始正常工作。

您能不能澄清在 VBOOST=0的低温条件下使用芯片时芯片会发生什么情况?

您是否曾遇到过这种异常情况? VBOOST=1是否会使芯片在工作温度范围内的任何环境温度下正常工作?

我们已经测试了几批不同制造批次(从不同供应商处购买)的多个 LMK01010芯片、结果相同。

感谢您提供的任何信息。

此致、

奥托·泽莱兹尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Otto、

    感谢您提请我们注意此问题。 我将与后端团队核实此问题、然后返回给您。

    请告知我们设置 VBOOST = 1是否可以解决您观察到的低温问题。

    此致、
    通道