This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B-Q1:边角的正确封装尺寸是多少?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/951329/lmk00804b-q1-what-is-the-correct-footprint-with-regard-to-the-corners

器件型号:LMK00804B-Q1

如果您查看数据表的第26页、您会看到、与典型 QFN 器件不同、该器件的角落下面有焊盘 A1、A2、A3和 A4。 在数据表的下一页(p27)上、您可以看到建议的封装在这些角下面有铜和焊锡膏。

当您查看此器件的评估套件的数据表时、您会发现角落下面没有任何铜。 实际上、演示套件的焊盘下方有通孔、根据过孔的质量、这可能会导致这些角的电气连接。

我有两个问题:

  1. 实际正确的封装尺寸是多少? 数据表是否正确?
  2. 我在数据表中找不到有关角的电气连接的任何信息。 它们是否应该连接得太接地? 保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 EVM 封装正确、器件底部实际上没有 A1、A2、A3、A4焊盘。

    请等待我们有关此器件的专家确认。 我已提醒他这条线。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望你们做得好!

    1.实际正确的封装尺寸是多少? 数据表是否正确?

    用户指南显示此封装为16引脚封装、但如数据表 A1、A2、A3和 A4所示、这些器件上存在。

    2.我在数据表中找不到任何关于角的电气连接的信息。 它们是否应该连接得太接地? 保持悬空?

    不需要在内部连接到这些引脚、因此它们可以保持悬空、但这不会影响性能。