This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:驱动输入基准时钟建议

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/951588/lmx2491-driving-the-input-reference-clock-recommendation

器件型号:LMX2491

我们将查看 雷达应用的 LMX2491

我们使用的 VCO 具有很高的噪声、因此 PLL 带宽必须非常宽

以差分方式驱动 REFOSC 引脚并采用高压摆率是否会改善相位噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ajayt、

    根据您当前使用的输入压摆率/频率/功率、较高的压摆率通常会改善 PLL 的相位噪声性能、但较高的压摆率不会补偿噪声源。

    谢谢、

    Vibhu