This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:锁定问题

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/939053/lmk04828-locking-problem

器件型号:LMK04828

大家好

我使用的是基于 LMK04828EVM 板的 LMK04828设计。

我想使用 LMK 来驱动7个1GHz 输出。 我将 CLKIN2用于来自 SITimes 5510A TCXO (SE)的输入、并将122.88Mhz CrysTek 603281 VCXO (差动输出)用于 PLL1。

LF 值采用以下方案。

当我对 LMK 进行编程时、所有时钟的输出都是全功能的、但 PLL 不会锁定。

当我查看 CP1或 CP2引脚上的示波器时、没有任何内容。

有趣的一点是、如果我将手指放在 IC 附近的电路板上、PLL 会立即锁定。

有什么想法吗?

谢谢你

Shlomo Marmor

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomo、您好!

    鉴于在电路板上放置一个手指会导致两个 PLL 锁定、这可能与 VCXO 信号无法到达 OSCin 端口有关。 我猜的是 LMK04828、VCXO 或从 VCXO 到 OSCin 端口的信号路径上的组件未正确就位、按下电路板会使焊点足够牢固、使基准输入再次看到干净的信号。  

    您的图像未加载、因此我无法看到环路滤波器图片、您是否可以根据需要重新发布?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的重播。

    我已经检查、可以在 OSCIN 引脚上看到122.88Mhz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomo、您好!

    您之前说过 CP1或 CP2上"没有任何内容"、这是指任何噪声还是任何电压? 器件解锁时以及器件通过您的手指在电路板上锁定时、这些引脚上的电压是多少?

    我看到您的 PLL2环路滤波器 R2值为12k。 应该是1.2k? 12K 会根据 PLLatinum Sim 生成显著的峰值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomo、您好!

    我们有一段时间没有收到您的消息、因此我将此主题标记为已解决。 如果您需要其他支持、请打开新的 E2E 主题(并参考此主题、如果相关)。

    此致、