This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:Fout = 25MHz 时的随机附加吉特数据

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204, CDCLVP1204EVM, LMK00304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/950623/cdclvp1204-random-additive-jiiter-data-for-fout-25mhz

器件型号:CDCLVP1204
主题中讨论的其他器件:、 LMK00304

您好!

您能否提供 fout = 25MHz 时的随机附加吉特数据?

CDCLVP1204数据表仅包含 fout=100MHz 或更高频率下的随机附加抖动数据。

谢谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我们可能没有针对每个可能的频率收集数据。 也就是说、我预计附加抖动约为100fs。

    如果您可以提供您想要达到的目标、我们可能会提供更好的答案来说明是否可能实现。

    请记住、抖动还将在很大程度上取决于输入基准的清洁程度。

    我还会考虑使用 具有您特定输入源的 CDCLVP1204EVM 进一步评估器件。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vibhu、

    感谢你的答复。

    我的客户正在寻找25MHz 时附加抖动小于80fs 的1:4 LVPECL 时钟缓冲器。

    您能否推荐合适的器件?

    我发现的时钟缓冲器数据表不包含25MHz 的附加抖动特性。

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    对于此应用、我建议使用两个器件。 CDCLVP1204和 LMK00304。

    在任何一种情况下、假设抖动集成带宽为12kHz-20MHz、我认为您都无法在25MHz 下满足低于80fs 的要求。

    这两种器件在100MHz 输入频率下具有~ 80fs 的附加抖动。 对于较低的输入频率、抖动应更高。

    谢谢、

    Vibhu