This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2EVM:以下配置是否正确?

Guru**** 2750265 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, LMK01000, LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/948618/lmk61e2evm-is-the-following-configuration-correct

器件型号:LMK61E2EVM
主题中讨论的其他器件:LMK61E2LMK01000LMX2581

您好!

您能否确认上述配置有效并可使用 TI 器件进行。

此致、

Shikhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shikhar 您好!

    LMK61E2可生成与 LMK01000输入兼容的10MHz。

    LMK01000可生成与 LMX2581输入兼容的3x 5MHz。

    LMX2581可生成2个差分对。 因此、从技术上讲、您可以生成4个单端正弦波输出。 但是、RFoutA+和 RFoutB+将处于一个相位、RFoutA 和 RFoutB 将处于同一相位。

    1000MHz、2000MHz、3000MHz 都是可能的。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vibhu。

    我尝试使用 LMX2581进行可调频率配置。 以下配置正确。

    谢谢

    Shikhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shikhar 您好!

    您能否确认500-600MHz 可调频率是从 RFin 路径输入的。

    如果是、这是可以的。 此外、最好尽可能使用最高相位检测器频率、并避免使用分数 PLL 以获得最佳相位噪声。

    例如、从 LMK6xxx 振荡器获取200MHz 的输入最好匹配、例如600MHz Fin 除以3、并最大限度地提高相位检测器频率。

    对于第一个 LMX2581的大多数输入、第二个 LMX2581可生成100MHz 输出。 在某些情况下、LMX2581上会出现 ppb 误差。 我会说这可以忽略不计。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    感谢您的回复。 明白。

    如果我将 LMX2581的2个射频输出(4个引脚)链接为可调频率、该怎么办? 假设这两个频率均为500-600MHz。 我需要3个引脚才能实现可调频率范围。 我是否可以使用最后一个引脚来驱动另一个 LMX2581、其固定频率为100MHz、再次为单输出。

    我的广泛问题是 PLL 的可调频率输出/引脚是否可用于驱动另一个 PLL? 上述情况只是一个示例。 可调频率范围可能大于第二个 PLL 的锁定范围。 在这种情况下、我可以驱动第二个 PLL 吗?

    此致、

    Shikhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    通常、器件驱动 PLL 或 PLL+VCO 的规则是什么? 第一个器件的驱动频率应恰好在第二个器件的输入范围内? 或者您只需要由多个驱动器驱动?

    此致、

    Shikhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shikhar 您好!

    驱动频率必须处于第二个器件的输入频率范围内。

    通常、无论输入频率是多少、都可以使用分数 PLL 来生成所需的输出频率。 在 PLL / PLL+VCO 器件没有分数 N 分频器且只能使用整数 N 分频器的情况下、输出频率必须与输入频率相关。

    输入频率/R 分频器* N 分频器= VCO 频率=输出频率

    输入频率/R 分频器=相位检测器频率= VCO 频率/N 分频器

    如果有一个可被使用的输出分频器、那么第一个等式被修改:

    输入频率/R 分频器* N 分频器= VCO 频率=输出频率*输出分频器

    输入频率/R 分频器=相位检测器频率= VCO 频率/N 分频器

    在整数 PLL 中、N 分频器是整数。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vibhu 的回复、

    但是、我了解分数 PLL 和整数 PLL 的基础知识。 我的问题更多地针对可调频率情况。 很抱歉,我使它看起来非常广泛。

    假设 PLL 中的 VCO 具有4300-5300的可配置频率范围。 我想生成430-480的可调频率、并使用 x 间距。 为此,我将配置小数分频器,使 VCO 的频率范围为4300-4800 (间距为 x*10),并且我可以使用10分频器生成所需的输出。

    我获取此器件。 但现在、如果我们有另一个分数 PLL、例如输入范围为5-900MHz 的 LMX2581、我需要将其连接到上述合成器。 为此、我应选择所需范围为5-900的分频器值。 对于启动器、我知道1-5分频器将不起作用。 但是、上述合成器的6分频器将起作用、因为它处于所需的范围内。 这种方法是否正确?

    此致、

    Shikhar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shikhar 您好!

    是的、您确实需要将上游 LMX2581的输出分频为下游 LMX2581可接受的频率。 是的、您需要选择所需范围为5-900 MHz 的分频器值。 您的方法是正确的。

    谢谢、

    Vibhu