This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B:LMK00804B 电源滤波

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B-Q1, LMK00804B-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/944719/lmk00804b-lmk00804b-power-filtering

器件型号:LMK00804B

尊敬的 TI:

    器件 LMK00804BQWRGTTQ1的数据表在第10.1.1节中缺少有关电源滤波的关键信息。 10.1.1部分的图15提供了滤波器电路、但未给出铁氧体磁珠的值。 此外、也未提供有关需要衰减的频率范围的信息。 如果没有其他信息、我无法设计合适的电源滤波器。 您能否提供器件需要衰减的频率范围和/或10.1.1节建议的滤波器电路中的铁氧体磁珠值?

此致、

Paul M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    对于我们的许多时钟产品 EVM、我们通常使用100至300 Ω 范围@ 100MHz 的铁氧体磁珠。 这应该是 LMK00804B-Q1的合理选择。 使用我们的 LMK00804B-Q1EVM 试用您所需的电源可能会有所帮助。 我们在电源路径中放置了一个电阻器、可以用铁氧体磁珠替代该电阻器。 所选的铁氧体磁珠应在所需的缓冲器频率下以至少100Ω Ω 的阻抗为目标。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使用评估板、因为我正在重新旋转现有设计。 我有两个振荡器、一个是25MHz、另一个是62.5MHz、正由这些器件进行缓冲。 您的答案并不完全适用于我的情况。 还有其他想法吗?

    此致、

    Paul M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    在这种情况下、您需要选择一个铁氧体磁珠、该磁珠在您使用器件的频率范围内提供100 Ω+。 由于频率非常不同、您可能需要选择两个不同的频率。

    在您的现有设计中、如果您有两个铁氧体磁珠焊盘、您仍然可以使用您选择的磁珠进行实验、甚至可以短接电阻器、以查看您是否看到任何显著差异。

    谢谢、

    Vibhu