主题中讨论的其他器件: LMK05318B、 USB2ANY
您好!
我们有一个使用 LMK5B12204的设计、该设计在 CMOS (SE NO TERM)配置中使用19.2MHz 的输入 XO。 我们希望生成38.4MHz 的输出 CMOS +/-时钟、该时钟在1pps 信号上同步。 是否可以为我们提供此配置的寄存器设置? 我们已经尝试使用 TICS Pro 向导来生成寄存器值、但到目前为止没有成功。 在对寄存器值进行编程时、我们遵循以下步骤:
1.将 PDN 引脚拉至高电平。
2、寄存器的编程值按低到高顺序排列
3.将1b 写入寄存器0x0C 中的 RESET_SW 位
4.将0b 写入寄存器0x0C 中的 RESET_SW 位
对寄存器进行编程时、我们会屏蔽相应的寄存器 R12、R157、R164和 R353到 R435
我们使用5MHz 的 SPI 与芯片进行通信。 在我们写入寄存器并读回它们之后、这些值未正确设置。 此外、我们在示波器上看不到任何输出。
我们非常感谢您的帮助。
谢谢你