This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:SYSREF 生成问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/951032/lmk04832-the-questions-of-sysref-generation

器件型号:LMK04832
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

您好!

LMK04832和 LMX2594都具有 控制信号生成 SYSREF 的功能。

当 LMK04832在时钟分配模式下工作时、 SYNC 的上升沿 将用作触发器。

LMX2594在主机模式下工作时、 SysRefReq 的上升沿用作触发器。

如果 触发器控制是周期性信号、并且周期等于(SYSREF 周期*脉冲数)、则脉冲数由 SYSREF_PULSE_CNT 寄存器配置。  那么、问题是 SYSREF 的输出、如果 SYSREF 的输出是连续脉冲还是脉冲以相同的间隔时间进行传输?  

请帮您进行分析。

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaitlyn、

    在 LMX2594上、SysRef 可在中继器模式(SYSREF_REPEAT = 1)下使用、在时钟恢复到 fINTERPOLATOR 频率然后输出(来自 RFoutA)后、中继器模式只会对 SysRefReq 引脚产生回声。 在这种情况下、假设输入是连续时钟、则输出是 连续时钟。 如果输入是单脉冲、则输出也是单脉冲。

    我相信您正在讨论 SysRefReq 在初始上升沿之后保持高电平的另一种情况。 在这里、SYSREF 输出的频率由器件配置、是从 VCO 频率分频的频率。 SYSREF_DIV_PRE 和 SYSREF_DIV 决定该分频器的值。 输出可以是连续时钟或一系列脉冲。 脉冲数可由 SYSREF_PULSE_CNT 寄存器定义。 无论是否使用 SYSREF_PULSE = 1、每个脉冲的频率和时间周期都是相同的。

    在 LMK04832上、您基本上具有相同的选项、您可以重复 SYNC/SYSREFREQ 引脚输入端的内容、您可以从 VCO 频率(连续或指定的脉冲集)生成 SYSREF、并且可以将 VCO 生成的 SYSREF 重新计时到同步输入。

    谢谢、

    Vibhu