This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594:需要一个频率并在 LMX2594输出上除以两个频率

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, TICSPRO-SW, LMX2581, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/951229/lmx2594-lmx2594-need-a-frequency-and-divide-by-two-frequency-on-lmx2594-outputs

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: TICSPRO-SWLMX2581LMX2820

您好、LMX2594的输入(FOsc)应为50MHz。

  1. 情况1: 一个输出应为2.5GHz、另一个输出应为1.25GHz。
  2. 情况2:一个输出应为2.56GHz、另一个输出应为1.28GHz。  

我如何生成它?

谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit、您好!

    请使用 TICSPRO-SW 工具配置 LMX2594。 您可以导出在文本文档中配置为稍后使用或在其他主机/SPI 接口上使用的寄存器。

    另一个注意事项是、这些频率计划是不可能的。 LMX2594内部 VCO 频率范围为7.5GHz 至15GHz。 输出共享同一个通道分频器。 您可以将输出设置为直接 VCO 或通道分频器。 到目前为止、可以配置10GHz 和2.5GHz。 可配置10GHz 和1.25GHz。 但是、无法配置2.5GHz 和1.25GHz。

    您可以使用 LMX2820来实现此目的、该器件具有单独的通道分频器。 如果您不需要 LMX2820的性能、则可以使用 LMX2581。

    谢谢、

    Vibhu