This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:FSK 最大数据速率

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/950953/lmx2572-fsk-maximum-data-rate

器件型号:LMX2572

这是有关 LMX2572的最大 FSK 吞吐量问题的后续解答

那么、可以说最大 FSK 数据速率(频率可更改的速率)是最大 SPI 时钟速率除以16 (寄存器中位数的#)吗?

对于 FSK 数据速率、这会将其设置为75MHz/16=4.6875MHz?  是这样吗?

这假设所有其他(如环路带宽)都可以适应频率的快速变化。

感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    要写入寄存器、您需要发送24位地址+数据、因此最大值为 速率应为75MHz/24。 正如您提到的、这是理论值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。  因此、任何人都不应合理地期望通过这个采用 FSK 的芯片获得超过3Mbps 的数据。

    感谢您的更正。