This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:与外部信号同步时出现问题

Guru**** 2512015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/943724/lmk5b12204-problem-with-synchronization-to-ext-signal

器件型号:LMK5B12204

您好!

我们使用专用 EVM (https://www.ti.com/tool/LMK05318BEVM)测试器件、并遇到一些时钟同步问题。

输出工作正常、我们能够生成任何频率、看起来不错。 唯一的问题是我们无法将其与1s PPS 或任何其他输入频率(来自 Agilent 33120A 函数发生器)同步。

我们还尝试了 TICS Pro 软件中的参考1pps 配置、但它仍然没有锁定。

您是否有任何建议可以解决什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    对于1pps 以外的基准频率、使其正常工作应该没有问题(如果有的话、请告诉我)。 对于1pps 输入、您将需要比 EVM 上更稳定的 XO (建议使用12.8MHz TCXO)。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    感谢您的反馈、我们将尝试使用推荐的 TCXO。  

    PPS 脉冲是否有任何脉宽要求? 当我们将其直接连接到 GPS 接收器时、我们有100us 的准时。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    占空比不是问题。 重要的是时钟周期。  

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我之前标记为"已解决"、希望 TCXO 能有所帮助。 但是、在我们更换 TCXO 后、1pps 仍然不会同步锁定。 所有信号看起来都正常、对于 PPS、我们使用来自 GPS 接收器的信号。 对于配置、我们从 TICS pro 加载了1pps 示例。  

    请提供建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    对话似乎已移至电子邮件。 我现在要关闭这个线程。

    此致、
    Hao