This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2541:用于外部 VCXO 而不是内部 VCO 的环路滤波器设计工具

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/950822/lmx2541-loop-filter-design-tool-for-external-vcxo-instead-of-internal-vco

器件型号:LMX2541
主题中讨论的其他器件:CLOCKDESIGNOLPLLATINUMSIM-SW


您好、时钟团队、

我有一位客户想知道 、在时钟设计工具(https://www.ti.com/tool/CLOCKDESIGNTOOL)中进行环路滤波器设计时、是否有一个提示/技巧来模拟外部 VCXO 而不是内部 VCO

是否需要一些其他信息/步骤来为绕过内部 VCO 的外部 VCXO 执行环路滤波?

是否应将 PLLatinum Sim 用于此环路滤波器设计而不是时钟设计工具?

我知道 PLLatinum Sim 专门显示了在选择 LMX2541xxxx 器件时选择外部 VCO 的选项。
这是否是设计用于外部 VCXO 的环路滤波器的正确方法?  还是时钟设计工具合适?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们不再使用 CLOCKDESIGNOL 进行仿真、建议使用 PLLATINUMSIM-SW 工具。

    当使用外部 VCO/VCXO 获取精确仿真时、必须导入 VCO/VCXO 的相位噪声指标。 您也可以执行此操作来导入自定义 OSC 源。

    要执行此操作、请选择功能级别=中级高级

    转至相位噪声选项卡、在工具的右侧、您将看到 OSC 输入和 VCO 噪声源等输入源的"加载数据"选项。

    单击标有 Load Data (加载数据)的单选按钮。


    然后、您可以导入包含 VCO/VCXO 源相位噪声指标的.txt 文件。

    如果您单击?  在右上角的 OSC、PLL 和 VCO 噪声标题旁边、将出现一个弹出窗口、描述.txt 文件所需的格式。

    格式应为偏移(Hz)、相位噪声(dBc/Hz)+ 。 要分离偏移和相位噪声、您可以使用逗号、空格或制表符。

    谢谢、

    Vibhu