This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:如果 LMX2582可使用两点调制

Guru**** 2583445 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/944790/lmx2582-if-lmx2582-could-be-used-two-point-modulation

器件型号:LMX2582

您好,

我想与您确认一下这个应用、LMX2582是否可以在下面的应用图中使用4FSK 两点调制? 调制信号被添加到环路滤波器和输入基准时钟的 VCO 中。 可行吗? 我期待你的答复。  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    MOD1正在调制 VCXO、这与 LMX2582无关。

    从理论上讲、可以调制内部 VCO、但我相信背后有一些技巧需要客户探究。 我们以前没有这方面的经验。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢你的答复。

    此致

    Kailyn