This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:在不使用 ZDM 或无中断模式的情况下进行1PPS 切换

Guru**** 2526960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/950064/lmk05318b-1pps-switching-without-using-zdm-or-hitless-modes

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件: LMK5C33216

在保持1PPS 模式下运行时、当1PPS 输入有效时、不在 ZDM 或无中断模式下运行时、会出现什么行为?  如果不使用 fastlock、返回输入阶段的转换是否会更加缓慢?

在上下文中、我们的应用能够自动选择两个1PPS 输入中的一个、将时钟同步到输入并生成1PPS 输出。 当这两个输入均无效时、我们希望进入保持模式。 当自动退出保持模式时、有一个合理平滑的转换来被一个有效输入重新对齐、并且在几个 PPS 脉冲上进行重新对齐非常重要。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    如果没有无中断切换、LMK05318B 的输出相位转换将无法保证。 但是、LMK5C33216 (原型版本将在下周发布)具有相压摆控制功能、这意味着您可以控制相位变化的速度、从而使相位转换平稳。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复、您是否有关于 LMK5C33216的更多信息?  您知道这何时投入生产吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前的目标发布日期是11月底

    此致、
    Hao