主题中讨论的其他器件:、 LMK5C33216
您好!
我有一个主和冗余 GPS 接收器、可产生1PPS 输出、我计划将其馈入 LMK05318的输入、并分配具有更高优先级的主接收器、并将器件设置为自动反向。
我的问题是、在输入均无效(保持)且输入变为有效的一段时间后、1PPS 输出是否会逐渐使自己与有效输入内联、或者它是否会立即"捕捉"到输入信号? 为此、我是否还必须使用无中断切换? 否则、我将使用 ZDM 功能。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个主和冗余 GPS 接收器、可产生1PPS 输出、我计划将其馈入 LMK05318的输入、并分配具有更高优先级的主接收器、并将器件设置为自动反向。
我的问题是、在输入均无效(保持)且输入变为有效的一段时间后、1PPS 输出是否会逐渐使自己与有效输入内联、或者它是否会立即"捕捉"到输入信号? 为此、我是否还必须使用无中断切换? 否则、我将使用 ZDM 功能。
谢谢
您好 Hao、
感谢您澄清我对无中断切换的实际含义的理解。 对于我们的应用、相位关系至关重要、因此这似乎不适合我们。
在 ZDM 中使用具有1PPS 输入和输出的 LMK05318B 时、当1PPS 输入丢失后再重新获得一段时间后、会出现什么情况? 输入有效后、输出是否立即对齐到输入相位、或者 DPLL 是否可以支持逐步返回相位?
您还能推荐其他芯片、它们更适合在您的范围内为1PPS 和 ZDM 提供具有自动切换和输出同步保持功能的两个1PPS 输入吗?
谢谢
您好 Hao、
上述主题的另一个问题:当1PPS 输入有效时、不在 ZDM 或无中断模式下运行时、会出现什么行为? 如果不使用 fastlock、返回输入阶段的转换是否会更加缓慢?
在上下文中、我们的应用能够自动选择两个1PPS 输入中的一个、将时钟同步到输入并生成1PPS 输出。 当这两个输入均无效时、我们希望进入保持模式。 当自动退出保持模式时、有一个合理平滑的转换来被一个有效的输入重新调整、而返回到重新调整的转换是渐进的、这一点很重要。
谢谢。