This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:1PPS 输入和输出

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK05318B, LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/947959/lmk05318-1-pps-input-and-output

器件型号:LMK05318
主题中讨论的其他器件:LMK5C33216

您好!

我有一个主和冗余 GPS 接收器、可产生1PPS 输出、我计划将其馈入 LMK05318的输入、并分配具有更高优先级的主接收器、并将器件设置为自动反向。  

我的问题是、在输入均无效(保持)且输入变为有效的一段时间后、1PPS 输出是否会逐渐使自己与有效输入内联、或者它是否会立即"捕捉"到输入信号?  为此、我是否还必须使用无中断切换? 否则、我将使用 ZDM 功能。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    启用无中断切换后、输出相位将永远不会恢复并与输入相位保持一致。 相反、当基准消失时和基准恢复时、它将保持不受干扰。 这是零相位命中的无中断切换。 如果输入1pps 和输出1pps 之间的相位关系很重要、则可以使用 ZDM。

    顺便说一下、请改用 LMK05318B、其中1pps 输入稳定性得到提高。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您澄清我对无中断切换的实际含义的理解。  对于我们的应用、相位关系至关重要、因此这似乎不适合我们。

    在 ZDM 中使用具有1PPS 输入和输出的 LMK05318B 时、当1PPS 输入丢失后再重新获得一段时间后、会出现什么情况?  输入有效后、输出是否立即对齐到输入相位、或者 DPLL 是否可以支持逐步返回相位?

    您还能推荐其他芯片、它们更适合在您的范围内为1PPS 和 ZDM 提供具有自动切换和输出同步保持功能的两个1PPS 输入吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    无论是否为1pps、自动切换和数字保持始终可用。 不过、对于 ZDM、您需要发出软复位(切换 SOFT_RESET 位)以在切换后恢复相位关系。 无论采用哪种方法、我都不认为 DPLL 支持逐步移回相位。 不过、新器件 LMK5C33216仍处于采样级中、因此存在相位压摆控制。 无论 ZDM 中是否提供相位转换功能、我都必须咨询开发团队。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    上述主题的另一个问题:当1PPS 输入有效时、不在 ZDM 或无中断模式下运行时、会出现什么行为?  如果不使用 fastlock、返回输入阶段的转换是否会更加缓慢?

    在上下文中、我们的应用能够自动选择两个1PPS 输入中的一个、将时钟同步到输入并生成1PPS 输出。 当这两个输入均无效时、我们希望进入保持模式。 当自动退出保持模式时、有一个合理平滑的转换来被一个有效的输入重新调整、而返回到重新调整的转换是渐进的、这一点很重要。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭重复的问题。