This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595 - SPI 模式

Guru**** 2768365 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/944750/lmx2595-lmx2595---spi-modes

器件型号:LMX2595

如何更改 LMX2595上的 SPI 模式、 数据表列出了所有模式(1/2/3/4)的更改、但仅显示模式0的时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    SPI 模式在 LMX2595中不可配置。

    数据表试图解释 SPI 主机处于模式4时的 Tce 要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来该部件支持模式1和4。