This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/944009/lmk04828

主题中讨论的其他器件:LMK04828

尊敬的 TI 员工:

您好!

我使用 lmk04828生成一对差动时钟作为 FPGA 的差动输入时钟、但输出时钟振幅不足以达到触发电平。 如果使用放大器、则时钟的相位将发生更改、从而使两个时钟不再同步。 如何解决此问题?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    为了简单地解释您的问题、您尝试在 LMK04828和 FPGA 之间使用放大器、因为 FPGA 需要更高的触发电平、您想知道如何在放大器前后同步相位、对吧?

    最好的答案是不必使用外部放大器、除非这是零延迟放大器、您能告诉我们您使用的是什么放大器吗?

    也可以使用 A/C 耦合来更改接收器的共模-提高 FPGA 的触发级别。