This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E07:时钟稳定性

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E07, LMK61E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/944290/lmk61e07-clock-stability

器件型号:LMK61E07
主题中讨论的其他器件: LMK61E08

您好、专家、

客户将我们的 LMK61E07用于 BCM65408 70.656Mhz 时钟、其规格如下所述小于1Hz

但是、从测量结果来看、3.66Hz 的稳定性看起来是失败的。 请您就此提供任何建议吗? LMK61E07能否满足他们的需求?

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、  

    我收到了与 LMK61E08上相同的测量技术/设备类似的问题(这与不同的 PLL N 分频器分数相同)。 您摘录的内容似乎不是来自数据表、对吧? 我在那里看不到它...  

    为什么假设器件可保持<1Hz 的稳定性? 这不是 OCXO ...  

    器件的总稳定性定义为+/- 25ppm、等于1000+Hz。 是的、这随温度和其他参数的变化而变化、但仍然不能实现<1Hz  

    谢谢、此致、

    Amin