This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005-SP:正弦波输入

Guru**** 2894000 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005-SP, CDCLVP111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/943757/cdcm7005-sp-sinewave-input

器件型号:CDCM7005-SP
主题中讨论的其他器件: CDCLVP111-SP

大家好、我想知道这个问题是如何解决的

此致

A. G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    您能描述一下您所面临的问题、我能在这里提供更好的帮助。 您的输入格式转换率/频率/摆幅是多少?

    我假设您不符合 CDCM7005-SP 的输入要求、需要一种方法来提高输入电压。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们面临的问题与:  

    https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/903370/3354330?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CDCLVP111#3354330

    我们有一个低电压正弦输入、我们需要将其缓冲到方波中的其他组件、如 LVPECL 或类似组件。  

    我看到通过电子邮件 向 Kimberly 解决了类似的问题  

    此致

    A. G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一种选择是在正弦输入和 CDCM7005-SP 之间使用 CDCLVP111-SP。 您需要根据您的电压摆幅和频率进行评估、因为 CDCVLP111-SP 还具有满足的最小电压摆幅要求。

    另一种选择是使用一些低噪声放大器来增加信号摆幅、并使用二极管/限制器来限制电压摆幅、从而形成削波正弦输入。

    我不确定金伯利先生决定执行什么或选择了哪些部件。

    谢谢、

    Vibhu