This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594的共模输出电压是多少?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, CDCLVD1213, CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/944139/lmx2594-what-is-the-common-mode-output-voltage-for-the-lmx2594

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: CDCLVD1213CDCLVP1204

你(们)好

我 需要拆分 LMX2594的 SYSREF (RFOUTB)输出、以便可以使用它驱动两个部分。

我可以选择 LVDS 分离器、例如 CDCLVD1213;也可以选择 LVPECL 分离器、例如 CDCLVP1204。

为了选择这些器件、我想知道 LMX2594的共模输出电压是多少、因为这些器件具有我需要设计的输入共模电压规格。

此致、

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    Vos、VOH 和 VOL 根据输出功率设置(OUT_PWR)变化、典型值为 Vos = 1.97V、VOH = 2.56V、VOH = 1.38V、OUT_PWR = 31 @ 100MHz 输出。