This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2531:LE 信号问题

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/943120/lmx2531-le-signal-issue

器件型号:LMX2531

您好!

它表示"LE 可在位 R5[23]更改为0 (从其默认值1)时保持高电平。 如果该位被改变、那么器件的运行不能得到保证、这是因为它在这些条件下不被测试"、在数据表的第19页。 如果 LE 保持高电平、我想知道发生了什么问题。 此外、如果编程后 LE 信号必须保持低电平、请告诉我如何将 MCU 用作20MHz 的最大工作频率。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffry、

    我们在评定过程中发现流经 LE 引脚的电流过大、可能会对本应无法达到的电流进行上电。

    因此、如果 LE 为低电平、则没有问题。 但是、如果 LE 为高电平、则我们具有该过大电流、该块消耗电流。  除了电流消耗过大之外、我们不确定还会产生什么其他不良影响。  例如、我们不知道在高温或低温下是否存在任何其他问题、因为我们没有在该模式下对此进行评估。

    但是、如果你设置 R5[23]=1、它会设置一个禁用这个块的模式、这样就没有问题了。

    对于20MHz MCU、这可以在高达50ns 的脉冲下使 LE 变为高电平、因此这不是一个大问题。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您的支持。 您的意思是 不建议将 LE 设置为高电平的50ns 脉冲。 正确吗?

    此外、微波的建议工作时钟范围是多少? 请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    您能对我之前的帖子做出回应吗? 请参阅我之前的帖子。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    让我用我的语言重复一下 Dean 所说的话。

    当 LE 被拉高时、芯片中的某个位置将消耗高电流。 因此、除非 R5[23]设置为1、否则不建议长时间将 LE 引脚拉为高电平。

    在正常的 uWIRE 编程中、时钟速率为20MHz、时钟脉冲的高持续时间仅为50ns、这是一段非常短的时间、因此不会损坏芯片。