This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B-Q1:电源滤波器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/943720/lmk00804b-q1-power-supply-filter

器件型号:LMK00804B-Q1
主题中讨论的其他器件:LMK00804B

大家好、

作为 TI 网站的维护工作、我无法从 Web 获得更多信息。

客户有以下询问、您能澄清一下吗?

在第10.1.1节中、器件 LMK00804BQWRGTTQ1的数据表缺少有关电源滤波的信息。

10.1.1部分的图15提供了滤波器电路、但未给出铁氧体磁珠的值。

此外、也未提供有关需要衰减的频率范围的信息。

如果没有其他信息、我无法设计合适的电源滤波器。

您能否提供器件需要衰减的频率范围和/或10.1.1节建议的滤波器电路中的铁氧体磁珠值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FRANK1、

    建议的铁氧体值应在所需的缓冲器频率下以至少100Ω Ω 的阻抗为目标。 例如、如果 LMK00804B 正在缓冲100MHz 信号、则足够的铁氧体磁珠在100MHz 时会斜升至至少100Ω μ s、且具有相当或更高的阻抗范围、频率至少高十倍频、以抑制更高阶的谐波。

    一般而言、铁氧体磁珠对于省略~30MHz 以下的噪声没有多大帮助、因此较大的局部去耦电容器在此范围内通常就足够了。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Derek:

    非常感谢。

    非常有帮助。