This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:lmk05028:未处理异常错误

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/943159/ticspro-sw-lmk05028-unhandled-exception-error

器件型号:TICSPRO-SW
主题中讨论的其他器件:LMK05028

大家好

最近我不得不重新安装 Windows。 重新安装 Windows 后、我安装了 TICS PRO + Matlab 运行时环境、并尝试打开使用相同版本的 TICS PRO 生成的工程文件(.TCS)文件、但在重新安装之前。  

打开文件时、我会看到一个错误窗口、如下图所示。  

我可以保存并重新打开使用当前 TICS PRO 软件创建的 TCS 文件。 但我无法打开旧版 TCS 文件。 (与 TICS PRO 版本相同)

更多信息:这些文件适用于 TI-PLL LMK05028。 在 SPI 模式下启用项目文件。 我尝试手动编辑 I2C 长度、但这也没有帮助。  

TIA。  

谢谢

Arunk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arunk、

    您是否能够上传其中一个不起作用的 TCS 文件? 我们需要这样才能重现问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附在故障案例的 TCS 文件下方。  

    谢谢

    Arun

    e2e.ti.com/.../PLL_5F00_KP.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    感谢您上传 TCS 文件。 它会在您使用默认为 Unix 样式行尾端的文本编辑器打开此文件时出现`\n`,而 Windows 样式行尾端`\r\n`。 要解决此问题,可使用`编辑器将文件中的每个`\n`字符实例替换为`\r\n,方法是使用 Windows 样式的行结尾保存文件,或通过编程方式替换更改的行结尾。

    我上传了您保存的文件、并使用 Windows 风格的行尾来进行比较。 这应该适用于您的 TICS Pro 副本。

    e2e.ti.com/.../PLL_5F00_KP_5F00_windows_5F00_line_5F00_endings.tcs

    由于 TICS Pro 无法处理线路端接被修改的看似微不足道的情况、这是令人恼火的、我将把这一点添加到清单中。 下一个版本应处理 Unix 或 Windows 样式的行结尾。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Derek、他解决了这个问题。  

    谢谢

    Arun