This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:输入电压的绝对额定值

Guru**** 2540330 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/949634/lmx2595-absolute-rating-of-vin-input

器件型号:LMX2595
Thread 中讨论的其他器件:LMX2592

大家好、团队、

我有一个简短的问题。

LMX2595数据表未提及 Vin 的绝对最大额定值(VCC 引脚以外的引脚的输入电压)。 LMX2592提供了相关信息。 我是否可以认为 LMX2595的绝对最大额定值与 LMX2592相同?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takeo-San、

    是的、请确保 OSCin 输入保持在 Vcc+0.3V 以下

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-San、您好!

    感谢您的评论。 让我再次确认。

    LMX2592数据表将以下状态设置为绝对最大额定值。

    • VIN (VCC 引脚以外引脚的输入电压):最小-0.3V、最大 Vcc+0.3V;
    • VOSCin (OSCin 上的电压):在施加 Vcc 的情况下<=1.8Vpp、或在 Vcc=0的情况下<=1Vpp;

    您回答"是、请确保 OSCin 输入保持在 Vcc+0.3V 以下。"。

    这是否意味着 LMX2595 VIN 绝对范围与 LMX2592相同、但 LMX2595的 VOSCin 绝对范围与 LMX2592不同、且必须低于 Vcc+0.3V?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takeo-San、

    是的、对于包括 OSCin 在内的所有输入引脚、请坚持使用 Vcc + 0.3V。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-San、您好!

    我知道。 谢谢你。

    在进行下一次修订时、您是否可以考虑将其添加到 LMX2595数据表中?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takeo-San、

    我 已经记下了这一点。 我将检查这是否可以添加到下一个版本中。

    谢谢、

    Vibhu