This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:I2C 时钟速率和 SDA 保持时间

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/941783/lmk03328-i2c-clock-rate-and-sda-hold-time

器件型号:LMK03328

您好!

如果我问 LMK03228、您会介意吗?

我希望 LMK03328能够以96.64kHz 时钟速率和3.0us SDA 保持时间运行。

但根据数据表、最小时钟速率为100kHz、最大 SDA 保持时间为0.9us。

如果 I2C 时钟速率低于100kHz 且 SDA 保持时间超过0.9us、是否存在任何问题?

其他 I2C 特性符合指定值。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户5378759:

    应尊重 LMK03328数据表的时序。 器件可能可以处理您希望尝试的时序。 但是、由于您请求的时序超出数据表额定值、TI 不会支持您在这些时序中可能遇到的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢你的答复。

    我在 E2E 支持论坛中找到了以下主题。

    - LMK03328:LMK03328的最小 I2C 速度
    e2e.ti.com/.../589993

    为了适应该线程、LMK03328的设计采用了99.502kHz I2C 接口和2.5us SDA 保持时间、但没有任何问题。
    我是否可以认为 LMK03328当然以这些 I2C 控制方式运行、但如果问题是由这些控制方式引起的、TI 将不支持这些控制方式?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户5378759:

    您理解正确。

    此致、