This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:该器件能否用作3:1 PCIe 时钟多路复用器?

Guru**** 3005720 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/943575/lmk00334-can-this-device-be-used-as-a-3-1-pcie-clock-mux

器件型号:LMK00334
主题中讨论的其他器件:CDCI6214、

我们想知道是否可以使用此器件在3个 PCIe 时钟源之间进行选择。  

  1. 时钟输入0 - 100MHz 差分时钟信号
  2. 时钟输入1 -第二个100MHz 差分时钟信号
  3. 晶振输入- OSCIN/OSCOUT 引脚上的一个本地25MHz 晶振/振荡器。 内部 PLL 会将晶振/振荡器频率相乘以在输出端获得100MHz?

第三个选项是否可行? 本质上、我们需要两个 PCIe 通用时钟选项、然后是第三个 PCIe 独立基准(IR)时钟选项。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RuggedEngie、

    LMK00334只是一个缓冲器、因此没有内部 PLL 来将25MHz 晶体/振荡器相乘。 如果您可以将振荡器频率增加到100MHz、或者在外部将25MHz 晶体增加到100MHz、并使用该输出来驱动 OSCin、这是可行的。 CDCI6214可用作符合 PCIe 标准的晶体乘法器、但其成本可能高于仅使用100MHz 振荡器。

    此致、