This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:BQ32002的 OSC 频率容差

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/943348/bq32002-osc-frequency-tolerance-of-the-bq32002

器件型号:BQ32002

您好!

BQ32002是否允许一系列晶体谐振频率?

最小/最大公差是多少?

谢谢你。

此致、

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    BQ32002需要32.768kHz 晶振、并且可以校正高达-63ppm/+126ppm 的偏移。

    此致、