This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:地址0x15对齐控制位2:0丢失、

Guru**** 2529530 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/947178/lmh1983-address-0x15-loss-of-alignment-control-bit-2-0

器件型号:LMH1983

大家好、

 

请就我的以下问题向我提供建议。

 

您可以通过调整对齐阈值的损耗

寄存器地址0x15对齐控制位2:0丢失。

 

在平均时间内、该器件具有两种对齐模式、例如

始终对齐模式和自动对齐模式。

我假设在自动对齐模式下,设备将激活对齐过程

当输入和输出视频计时差超过某个阈值时。

 

问题1. 寄存器地址0x15对齐控制位2:0是否丢失、

决定该阈值? 。

 

我假设在始终对齐模式下、器件会激活对齐过程

而不考虑输入和输出视频时序差异。

 

问题2. 是寄存器地址0x15对齐丢失控制位2:0、

始终对齐模式下忽略? 。

 

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、  

    寄存器0x15确定被视为对齐或未对齐的阈值。 在始终对齐模式下、如果检测到未对齐、器件将强制进行对齐。 寄存器0x15永远不会被忽略、它有一个预设条件或者可由用户定义。 数据表的以下部分介绍了这些信息:  

    8.3.10 TOF1对齐  

    (笑声)

    可通过多种方式控制输入 FIN 和 TOF1输出之间的对齐。 在三种不同的对齐模式下、TOF1可按照通过寄存器0x11选择的方式运行:

    1.11'b (默认值):PLL1从未尝试对齐。

    2.10'b:PLL1始终强制对齐到 FIN。

    3. 00'b:当它们未对齐时自动强制对齐到 FIN。

    用户可通过寄存器0x15来定义偏差。 在寄存器0x15中、定义了一个时间窗口、以指定 FIN 和 TOF1之间允许的不匹配量、同时仍考虑对齐它们。 如果输入基准信号具有大量的低频抖动或漂移、则 TOF1和 FIN 之间的相对对齐可能会随着时间的推移而变化。 选择"始终对齐"模式可能会导致 CLKout1/TOF1输出上出现不需要的时序跳转。

    一旦器件确定需要对齐 TOF1和 FIN、可以通过两种方法来完成。 崩溃锁定仅涉及重置计数器、该计数器跟踪 TOF1输出转换发生的位置、从而使 TOF1瞬时移位以与 FIN 保持一致。 漂移锁定涉及使用 PLL1中的第二个环路并偏斜 VCXO 以使 CLKout1的频率加速或减速。 VCXO 偏斜会缓慢地将 TOF1和 FIN 拉至对齐状态。 如果应用的新基准与 TOF1不一致、但输出当前正在使用中、则可能最好将 TOF1转换为对齐、而不是使用碰撞锁导致时序严重中断。 LMH1983允许用户选择崩溃锁定或漂移锁定、可通过寄存器0x11进行控制。 当相位差较小(输出<2 LOA_WINDOW x 27 MHz 时钟)且相位差较大(输出> 2 LOA_WINDOW x 27 MHz 时钟)时、可选择碰撞锁定或漂移锁定。 此外、如果差异较大、用户可以通过提前或减速 PLL1的相位来告诉器件实现对齐。 请注意、如果对齐差异较大、通过漂移锁定实现对齐可能需要很长时间(几十秒)、在此期间输出时钟不会被锁相至输入 HIN。

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin-San、

     

    感谢您的反馈。

     

    让我们重点了解始终对齐和自动对齐之间的差异

     

    我怀疑设备的趋势是在 FIN 和 TOF1之间“之前”保持对齐

    FIN 和 TOF1的时序差异达到指定的 LOA_WINDOW 阈值

    地址0x15中。

    否则、器件会在对齐状态和对齐状态的 Los 之间切换。

     

    我怀疑在"始终对齐"模式下、对齐过程会被激活、而不管怎样

    FIN 和 TOF1之间的时序差异。

    在自动对齐模式下、如果两者之间的时间差、则会激活对齐过程

    FIN 和 TOF1超过某个阈值、但不等于 LOA_WINDOW。

     

    请使用设计文档进行检查。

     

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita-San、  

    希望我能努力使它更加明确。  

    始终对齐会使 PLL/TOF 计数器在每个基准帧(Fin)脉冲上复位。   选择"始终对齐"模式可能会导致 CLKout1/TOF1输出上出现不需要的时序跳转。

    而在检测到失准时启动自动对齐。 未对齐由 LOA_WINDOW 寄存器决定。   

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin-San、

    感谢您的反馈。

    我知道、在始终对齐模式下、对齐过程在帧的每个顶部发生、帧计数器可能会被复位

    如果处于崩溃锁定模式。

    不过、我认为 即使在中、也不会导致 CLKout1/TOF1输出上出现不必要的时序跳转

    只要 REF 和 TOF1的定时增量 小于一个27 MHz 时钟周期,就始终对齐并处于崩溃锁定状态。

    因为 CLK1是 VCXO 的缓冲输出、并且不会被复位操作破坏。

    你怎么看?

    关于自动对齐模式、我怀疑在器件检测到之前可能会发生对齐活动

    因为器件应保持对齐。

    如果 REF 和 TOF1的时序增量 超过 LOA_WINDOW 寄存器、则会导致失准。

    你怎么看?

    Mita。   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita-San、  

    我看不到您在"之前"提到过这一点。 不确定如果未检测到未对准、如何启动对准。  

    关于不良的跳转、我必须根据数据表提供的内容进行计算、它明确地将其确定为可能的结果。 两者都在:  

    "选择"始终对齐"模式可能会导致 CLKout1/TOF1输出上出现不需要的时序跳转。"

    和  

    "此外、如果差异很大、用户可以通过提前或减速 PLL1的相位来告诉器件实现对齐。 请注意、如果对齐差异较大、则通过漂移锁定实现对齐可能需要很长时间(几十秒)、在此期间输出时钟不会被锁相至输入 HIN。"  

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin-San、

     

    感谢您的反馈。

     

    关于“之前”主题,一般 而言,在 PLL 系统中,是相位校正

    在 PLL 失去锁定以保持锁定状态之前、将执行相应操作。

    我预计 LMH1983中的视频相位对齐使用与 PLL 相同的机制

    相位校正必须在失去对齐之前完成。

    我希望您使用设计文档而不是数据表上的描述来查看它。

     

    在第二个主题"CLK1失真(或损坏)"上、我听说 CLK1被缓冲

    VCXO 的输出。 如果是、无论 PLL1复位如何、CLK1都不会损坏。

    您能参考设计文档来检查它吗?

    我同意、如果视频相位差、TOF1对齐过程可能会损坏 TOF1

    大于一个27MHz 时钟周期。

     

    我期待您的回应。

     

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin-San、

    如果您能回答我的问题、我将不胜感激

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    我将跳转以帮助澄清您对器件的理解。 希望我能回答您的问题。

    让我首先回答您原来的问题。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    A1:寄存器0x15的 LOA 窗口设置仅在寄存器0x11[3:2]= 0b01时使用、如数据表第18-19页和28页所示。  

    商定、如果您使用0x11[5:4]= 0b10 (始终对齐)、则无论未对齐情况如何、器件都将始终对齐。 对于自动对齐、必须在0x15中定义未对齐。

    答2:是的、正确

    此致、
    通道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lane - San、

    感谢您的回答。

    Mita