This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208EVM:配置文件

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04208EVM, LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/943220/lmk04208evm-configuration-file

器件型号:LMK04208EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04208

大家好、

我们收到了一位客户的配置文件请求、要求从 276.21Mhz 的倍数生成时钟。  LMK04208EVM 具有 122.88MHz 输入振荡器输入。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    LMK04208是一个整数 N 分频器和一个整数输出分频器。 276.21MHz 不与122.88MHz 在 VCO 范围内共享任何常见的倍数。 它们必须改变其 OSCin 频率、或者接受一个极低的 PLL2相位检测器频率、这将降低它们的相位噪声性能。 如果他们有一个替代的 VCXO 频率、而该频率在 VCO 范围内与276.21MHz 的频率相同、我可以建议进行配置。

    此致、