This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594偏置电路

Guru**** 2981980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, CDCLVD1213, LMK00304, CDCLVD1204, CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/942781/lmx2594-lmx2594-biasing-circuit

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: CDCLVD1213、 LMK00304、 CDCLVD1204、 CDCLVP1204

大家好、

你好。

我们的客户正在使用 LMX2594、RFOUTB 引脚将时钟输出到 CDCLVD1213的 IN 引脚。  当 CDCLVD1213具有 LVDS 输入类型时、是否需要添加偏置电路来确保两个器件之间的兼容性?

提前感谢您的建议。


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    LMX 器件需要上拉至3.3V 的电阻器才能正常工作。  由于这是一个集电极开路输出、因此我不确定如果您尝试在那里强制施加直流电压、它是否能够正常工作。  我们建议这是交流耦合。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议。

    如果是这种情况、您是否对低延迟 TI 器件有任何建议、并将 LMX2594集电极开路差分输出转换为 LVDS 或 LVPECL 或 CML?

    我们将其用于 Sysref、因此时钟速率不会很高-在10MHz 范围内、但它确实需要低延迟。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trevor、您好!

    我们有很多可以使用的 LVDS 和 LVPECL 缓冲器。 LMX2594的输出可能需要根据缓冲器输入要求进行交流耦合和偏置。

    1. LMK00304:可选输出格式
    2. CDCLVD1204:LVDS  
    3. CDCLVP1204:LVPECL  

    谢谢、

    Vibhu