This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:寄存器配置

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/942973/lmx2594-register-configuration

器件型号:LMX2594

您好!

请就以下问题向我提供您的建议吗?

问题1.
如果基准时钟丢失、是否应再次向每个寄存器写入相同的值?
如果参考时钟丢失、您能告诉我建议的恢复过程吗?

问题2.
如果更改输出频率、是否应在复位 LMX2594后更改寄存器?
如果更改输出频率、您能告诉我建议的步骤吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    1、基准时钟恢复后、通常不需要执行任何操作、它将再次锁定。 如果未锁定或锁定、但锁定检测显示解锁、则对 R0进行一次编程应可解决问题。

    2.更改频率时、写入相关寄存器、如 PLL_N、PLL_NUM 等 然后写入 R0以启动 VCO 校准。 如果只写入 CHDIV 来改变输出频率、则无需对 R0进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    感谢您提供信息。

    我知道。

    此致、
    加藤