This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318EVM:频率设置问题

Guru**** 2993500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/943322/lmk05318evm-frequency-setting-issue

器件型号:LMK05318EVM

您好、先生、

更改了 CH0_1频率 156250000至156262500、并按下"计算频率计划"、但实际频率 显示为0、无法调整频率点。

附加的文件当前是配置文件.TCS、

请帮您修改输出频率。

e2e.ti.com/.../LMK05318.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    这是因为您需要将源从 PLL1设置为 PLL2、因为它不能从具有156.25MHz 频率的相同 PLL 生成。

    实际上、我们现在有了一个更新的向导、它自动处理这种情况。 我建议使用 LMK05318B 的向导。 如果仍需要对 LMK05318 IC 进行编程、请在第一个向导页面中选择"向后兼容"。

    此致、
    Hao