This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592在输出端提供了错误的频率

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/942327/lmx2592-lmx2592-giving-wrong-frequency-on-output

器件型号:LMX2592

您好!

我使用 LMX2592生成50-100MHz 范围内的输出频率。 根据数据表和 TICS Pro 对寄存器进行编程以输出57.5MHz、Fosc 为25MHz 时、我会根据需要获得57.5MHz 的输出。 但是、当我将 R45、R44和 R38更改为输出58.5MHz 时、输出上的频率为57.8166MHz。 我会感谢您的帮助。

谢谢、Aleksandare2e.ti.com/.../57.5.tcse2e.ti.com/.../58.5.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleksandar、

    对 R38、R44和 R45进行编程后、您是否对 R0进行编程以启动 VCO 校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 R70到 R0的每个寄存器进行了编程。 与我在 TICS Pro 软件的附件中提供的值相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleksandar、

    请始终使 FCAL_EN = 1、以确保在对 R0进行编程时、VCO 会得到校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已对其进行编程。 没什么帮助。 我想我不能选择比分母更大的分子。 我想弄清楚如何在55-85MHz 范围内将输出频率改变1Hz。 我不知道如何用软件自动计算寄存器值。 有某种公式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleksandar、

    我看不到分母的问题、您应该能够将其锁定到58.5MHz。 要将频率从57.5MHz 更改为58.5MHz、请对 R38、R44、R45和 R0进行编程(FCAL_EN = 1)。

    当您将 NUM 更改为1时,您的当前配置将使输出改变1Hz,您已正确完成计算。