This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:引脚模式下运行的设置

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/941485/cdce6214-settings-for-operating-in-pin-mode

器件型号:CDCE6214

尊敬的 TI 团队

我们的客户正在考虑使用 CDCE6214RGET。
但是、由于您的应用的规格、您需要使用 CDCE6214RGET 而不是 I2C。

查看数据表、我认为有以下引脚模式、因此可以在不使用 I2C 的情况下使用该模式。

在引脚模式下使用 CDCE6214RGET 需要何种设置(终端设置、寄存器设置等)?
我在数据表中找不到详细说明、因此请告诉我。

此致、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.ottey、

    首先、出厂默认设置下、PAGE 0 EEPROM 启用了引脚模式、这意味着4个 GPIO 引脚配置为单独的 OE 引脚。

    R0[0]定义了引脚模式、但该位仅在写入 EEPROM 时生效。 更多寄存器详细信息可在此处找到:  

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao

    感谢你的答复。

    '首先、出厂默认情况下、PAGE 0 EEPROM 启用了引脚模式、这意味着4个 GPIO 引脚配置为单独的 OE 引脚。'

    从上面可以看出、GPIO 引脚1至4可以用作 OE 引脚而不更改电阻器、这是因为引脚模式在工厂默认启用吗?

    “R0[0]定义了引脚模式,但该位仅在写入 EEPROM 时生效。”


    此外、这是否意味着默认情况下突出显示 R0寄存器?

    此致、

    是的、奥特伊

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    是默认情况下、当选择 EEPROM 页0时、GPIO1到4作为 OE1到4运行、分别控制输出1-4。 但是、这也意味着 I2C 通信不可用。

    因此、在默认 EEPROM 页0中、R0[0]= 1

    此致、
    Hao