This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:LF 引脚电容器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/949337/lmk05318-lf-pin-capacitor

器件型号:LMK05318
主题中讨论的其他器件:LMK04828

大家好、

我想知道 LF1/2引脚上外部电容器的用途。 环路滤波器是内部可编程的、不是吗?

具有双 APLL 环路的器件(如 LMK04828)由于环路滤波器值随环境的变化而存在输出降低问题、因为它具有外部 RC 滤波器。 由于 LF1/2上的外部电容器而导致的降级是否与预期的原因相同? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minkyung、

    LMK05318在 IC 中具有部分集成的 LF。 内部 LF 组件可通过寄存器进行设置、但该器件还需要外部 C2电容器、如您所参考的图像所示。

    当您提到输出降级时、需要考虑两个因素、即相位噪声与环境变化之间的差异、例如温度和可瞬态环路滤波器。

    如果您遵循 LMK05318数据表(见下文)中的建议并使用 X5R 和 X7R 电容器、我不认为这些问题中的任何一个都是一个问题。

    《APLL1和 APLL2的外部环路滤波电容器》。 在每个引脚上放置一个附近的电容器。 µF LF1、对于2.5kHz 左右的典型 APLL1环路带宽、建议使用0.47 μ s。 µF LF2、对于大约500kHz 的典型 APLL2环路带宽、建议使用0.1 μ s。"

    谢谢、

    Vibhu