8.3.4.2动态数字延迟
对于 SYSREF 分频器、一个替代的分频值将被替换为常规分频值。如果 DLYD_SYSREF_EN = 1、这个替代将发生数次、等于被编程到 DDLYD_STEP_CNT 中的值。 为了实现器件时钟分频器所实现的一个周期延迟、请将 SYSREF_DDLY 值设置为大于 SYSREF_DIV+SYSREF_DIV/2的一个。 例如、对于一个值为100的 SYSREF 分频器、为了实现1个周期的延迟、SYSREF_DIV= 100 + 50 + 1 = 151。
这是否意味着、如果我要为 SYSREF 分频器使用动态数字延迟、我应该设置 SYSREF_DDLY 值?
我认为 SYSREF_DDLY 是固定数字延迟。
8.3.5 SYSREF 与器件时钟对齐
根据 DCLKout_X 路径设置、本地 SCLK_X_Y_DDLY 可能需要调整因子。 以下
公式可用于计算所需的数字延迟值、以使 SYSREF 与相应的值对齐
DCLKout:
SYSREF_DDLY = DCLKX_Y_DDLY - 1 + DCLK_DIV_ADJUST + DCLK_HS_ADJUST - SCLK_X_Y_DDLY (1)
SYSREF_DDLY > 7;SCLK_X_Y_DDLY > 1.
"局部 SCLK_X_Y_DDLY 可能需要调整因子"是否意味 着该公式应以"SCLK_X_Y_DDLY ="开头?
"SYSREF_DDLY > 7;SCLK_X_Y_DDLY > 1"代表什么?