This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:LMK04828:PLL 锁定检测

Guru**** 2823205 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/942542/lmk04828bevm-lmk04828-pll-lock-detect

器件型号:LMK04828BEVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

尊敬的 Derek:

是否有任何其他方法来检查 PLL 是否锁定在 LMK04828器件中。
或者、唯一的选项是读回 Rb_PLL1_LD/Rb_PLL2_LD 寄存器、以了解 PLL 是否已锁定?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleena、

    所有 GPIO 引脚(Status_LD1、Status_LD2、CLKIN_SEL0、CLKIN_SEL1、RESET/GPO)均可配置为监控 PLL1、PLL2或 PLL1和 PLL2锁定检测。 例如、可以通过将 PLL1_LD_TYPE 配置为输出、并将 PLL1_LD_MUX 配置为读取 PLL1锁定检测。

    此致、