This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:关闭 TIC 并重新启动后、USB2ANY 连接丢失

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828BEVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/949045/lmk04828bevm-lost-usb2any-connection-after-closing-tics-and-restarting

器件型号:LMK04828BEVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

你好

LMK04828BEVM 正常工作并无问题地进行通信、关闭 GUI 并重新启动 GUI、然后失去 USB2ANY 通信

我尝试了 USB2ANY 重置按钮、但未成功

任何建议

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abbas、

    您是否已尝试断开并重新连接 USB 电缆?

    有时您可能需要重新启动 TICSPro 或对器件进行下电上电。

    转到"USB 通信"时、它是否显示接口类型 USB2ANY 并选择 SPI 作为协议?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vibhu  

    感谢您的快速回答,我尝试了您提到的每一件事  

    当我转到 USB 通信时,它显示 USB 未连接,SPI 框呈灰色显示  

    也就是说、我通过进入 Windows 控制面板并禁用然后 启用 USB2ANY 驱动程序来解决该问题  

    阿巴斯