This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:EVM 固件更新失败。

Guru**** 2896450 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/942228/lmx2592evm-evm-firmware-update-fail

器件型号:LMX2592EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2592USB2ANY

您好、先生、

客户购买 LMX2592板进行验证、但固件更新中存在问题。 请参阅随附的文件。

您能告诉我们发生了什么问题吗?

1.USB2ANY 固件更新无法成功。

加载寄存器、错误消息"写入寄存器 Rx 时出错"

e2e.ti.com/.../LMX2592_2D00_EVM-2020_2D00_09_2D00_18.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    请尝试:

    1.卸载 TICS Pro

    2.重新安装 TICS Pro

    3.运行不带 USB2ANY 的 TICS Pro

    4.将 USB2ANY 连接到 PC

    5.如果需要更新固件,请按照弹出说明进行更新

    6.固件更新后,在 TICS Pro 菜单栏中,单击“USB communications”(USB 通信)-->“Interface”(接口)-->“Identify”(识别)。 USB2ANY 上的 LED 应闪烁

    请告诉我们您是否可以解决该问题。