This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:RFoutA 和 RFoutB 之间的相位匹配

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/942264/lmx2572-phase-matching-between-rfouta-and-rfoutb

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ5200RF

您好!

我们在应用中使用 LMX2572。

在本演示中、我们将使用 ADC12DJ5200RF ADC 的2NO 和 JESD204B。

我们使用2个 LMX2572输出作为该 ADC 的采样时钟。

由于我们尝试实现3度相位匹 配、因此我们需要确保 LMX2572 RFoutA 和 RFoutB 输出之间的相位匹配。

 LMX2572的 RFoutA 和 RFoutB 是否相位匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    是的、它们是相位对齐的、因为它们共享相同的源。