This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:寄存器是否指示 PRIREF 上的时钟?

Guru**** 2928340 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/948884/lmk03328-register-indication-if-clock-at-priref

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件: LMK05318B

大家好、团队、

LMK03328可在2个基准输入之间自动切换。 在应用中、仅使用 SECREF 输入(单端、100MHz 晶振)

是否可以检测 PRIREF 输入端是否存在有效电平? 无需自动切换到 PRIREF 输入、我只想知道 PRIREF 上是否有信号。 是否可以在寄存器中看到这种情况?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    您可以从 STATUS 引脚读取状态。 这是否适合您? 例如、在下面的快照中、状态0引脚低电平有效、PRIREF LOS 对于 PRIREF 的丢失短路。 因此、当 PRIREF 无效时、该状态为有效、输出电平将为低电平。 如果 PRIREF 有效、则输出电压将为高电平。

    不过、我认为没有用于此的状态寄存器。 LMK05318B 具有适用于几乎所有内容的状态寄存器、包括基准验证、如果您对此感兴趣。

    此致、
    Hao