This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:BQ32002电路回顾

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/941813/bq32002-bq32002-circuit-review

器件型号:BQ32002

您好!

   请查看下面的 BQ32002电路。

   1. Y1的规格如下。

      我是否需要 C555和 C556电容器? 如果是、我应该如何计算这些值?

提前感谢。

此致、

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    1. 确认 SCL/SDA 线路具有到 VCC 的上拉电阻、此 VCC 位于 I2C 总线主控或者 bq32002附近的位置。 您可以移除 C555/C556。
    2. 不需要 C555/C556,因为 bq32002具有12pF 内部负载电容(请参见  )。

    此致、