This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:使用内部 VCO 时、可以将 PFD 极性#39;t 从负模式更改为正极模式

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/948150/lmx2820evm-pfd-polarity-can-t-be-changed-from-negative-mode-to-positve-mode-when-the-internal-vco-is-used

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2820

大家好、PLL 团队

我们使用的是 LMX2820EVM 板、当使用内部 PFD 和 VCO 时、PFD 的极性无法在正模式和负模式之间切换。  

从数据表中可以看出、内部 VCO 在负 Vtune 下运行、因此对于无源环路滤波器、极性设置为负是可以的。 出于某种原因、我将使用反相积分器有源环路滤波器、因此 PFD 极性应设置为正。  

当使用 TICO Pro 软件控制 LMX2820 EVM 板时、使用内部 VCO 时、无法更改 PFD 的极性。

我想知道、当使用内部 VCO 时、PFD 极性是否无法更改、或者只有 TICO Pro 软件限制了这种用法。

我还想知道、如果使用有源环路滤波器、如何设置 PFD 极性。 正如7.3.3章中的 LMX2820数据表中提到的、相位检测器的极性可以更改以适合有源环路滤波器、但我找不到有关如何设置的更多信息。

谢谢

乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    这只是 TICS Pro 的一个错误、我们将在下一个 TICS Pro 版本中解决此问题。 在平均时间内、您可以转到"Raw Registers"页面并设置 R15[11]= 1、以使极性变为"positive (正极性)"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。