This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:用户定义的格式模式

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/948021/lmh1983-user-defined-format-mode

器件型号:LMH1983

LMH1983接受标准视频时间信号、以获得锁定的音频和视频时钟。 它还可以选择接受固定的10MHz 和27MHz 时钟、并将其内部 PLL 锁定到这些时钟。 此外、它还可以选择用户定义的格式、其中指定了自定义基准信号参数。

我尝试在用户定义的格式模式下使用该部件、通过 HIN 输入锁定至18.5625MHz 时钟。 此频率可从基于 FPGA 的 SDI 接收器获得、该接收器没有可靠的 HSYNC 输出。 该频率为148.5MHz/8、为27MHz x 11/16。

一些问题...

1) 1)这种用户定义的情况是否可行?

2) 2)可通过 HIM 引脚输入并进入 R 分频器的最大频率是多少?

3) 3)这种情况下的最佳相位检测器频率是多少? 我目前使用的是 R=1100、N=1600、它提供16.875kHz PD 频率。

4) 4)在这种情况下、如何设置用户自动格式低电平和高电平寄存器?

5) 5)在这种情况下、应如何设置用户自动设置每帧行的格式?

6) 6)应使用什么用户自动格式化电荷泵设置?

7) 7)如何设置用户自动格式杂项设置?

8) 8)正确配置后、我应该希望设置寄存器0x2中的 PLL1锁定状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1)是的、可以。  

    A2)有一个10位 R 分频器、并且允许的最大相位检测器频率大约为67kHz、这将对应于大约1023*67kHz 或~68MHz 的最大输入频率。 18.5625MHz 输入不会出现问题。

    a3) R=1100不能与10位 R 分频器一起使用;最大值为1023。 还必须注意的是、PFD 范围大约为6-67kHz。

    根据您的输入频率和27MHz VCXO、R = 286和 N = 416是您在最大 PFD 附近操作的最小可能值。

    相位检测器频率将影响环路滤波器的带宽设置、详见数据表第14页的公式2。  

    A4)将高电平和低电平设置为20个 Hsync 周期中出现的27MHz 时钟数。 例如、假设您的18.5625MHz H 输入看起来像方波。 然后在20个输入周期内,我们得到20*11/16=13.75个脉冲。 在这种情况下、您可以将低电平值设置为13、将高电平值设置为14。

    A5) 13位 LPF 值设置 TOF1频率。 您将在表2中注意到、每帧计数器的总行数等于每帧计数器的 PD 周期数

    a6)您将需要根据数据表第8.3.2节中概述的设计注意事项配置电荷泵电流。 如上所述、电荷泵电流会影响环路带宽。

    A7)您可能希望启用 EN_usermode、以使用您的用户定义模式、而不是自动格式检测。 隔行扫描/逐行扫描是指1080i 或1080p 等高清视频、它可能不适用于您的信令。
    USR_IN_VS_CODE 用于使用查找表设置 TOF2_RST 和 TOF3_RST 的值。 如果不需要 TOF2或 TOF3、请设置 USR_IN_VS_CODE = 0b1000

    A8)是的、没错

    此致、
    通道